This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:是否可以将2个 SOMI 引脚连接到一个 SPI 接口?

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, ADS8355, TIDA-00176, ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1079759/rm48l952-is-it-possible-to-connect-2-somi-pins-to-one-spi-interface

部件号:RM48L952
线程中讨论的其它部件: ADS8355TIDA-00176ADS8354

您好,  

我想将  ADS8355IRTET 与 RM48L952一起使用。  

ADS8355具有 SPI 接口,具有两个输出,一个用于通道 A,另一个用于通道 B 数据。 如何将其连接到 RM48L952?

如果 RM48上不能使用2个 SOMI 引脚,那么我知道我只能为两个通道使用一个引脚。

ADS8355数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8355.pdf
使用 ADS8354的 TIDA-00176的参考设计: https://www.ti.com/tool/TIDA-00176#design-products

RM48x 参考手册: https://www.ti.com/lit/ug/spnu503c/spnu503c.pdf
RM48L952数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/rm48l952.pdf

此致,

Matteo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matteo,

    RM48支持 SI 并行模式。 但并行模式下的数据格式有点复杂。  

    1.在并行模式下,数据长度必须为16位

    2.对于2线模式(2 SOMI 和2 SIMO),数据位[15:8]来自 SOMI[1]引脚,数据位[7:0]来自 SOMI[0]引脚。 数据[15:8]在 SIMO[1]引脚上传输,数据[7:0]在 SIMO[0]引脚上传输。

    只要阅读  ADS8355数据表,并行模式就不适用于 ADS8355。