This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用 SPI &GPIO,使用 TM4C1294初始化基于 ILI9341的彩色 TFT

Guru**** 2547170 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1079705/tm4c1294ncpdt-initializing-ili9341-based-color-tft-with-tm4c1294-using-spi-gpio

部件号:TM4C1294NCPDT
《线程》中讨论的其他部件:TM4C123EK-TM4C1294XLDK-TM4C129X

您好,

参考 TM4C123代码,将 TFT 显示屏与 TM4C1294控制器连接,

通过移植到必要的 GPIO 端口,但在将代码刷新到 MCU 后,

显示屏空白,因此检查 了示波器中的时钟频率,但没有信号,

请提供解决问题的建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nithesh,

    我们也有 TM4C129x TFT 显示器的参考。 两种型号均配有 EK-TM4C1294XL LaunchPad 和 DK-TM4C129X。 TivaWare 文件夹提供了带有 TFT 显示屏的示例项目:

    • C:\ti\TiaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\EK-tm4c1294xl-bootstxl-kentecs1.
    • C:\ti\tiaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\dk-tm4c129x

    我们还提供了以下应用说明,其中讨论了如何正确使用 TFT 显示屏以及如何使用 GraLib: https://www.ti.com/lit/pdf/spma082

    如果这些资源不足以解决您的问题,那么您需要提供更多有关您问题的详细信息,因为此基本描述不足以让我提出任何想法。 但我认为我分享的资源应该为您提供所需的资源,让显示屏正常运行。

    此致,

    拉尔夫·雅各比