This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:按 sysconfig 显示的 GPIO 启动值

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077790/am2434-gpio-startup-values-by-sysconfig

部件号:AM2434
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

尊敬的 TI:

您是否可以考虑向 sysconfig 添加一项新功能,如设置 GPIO 输出的启动值?

然后,生成的启动代码可以/应该设置 GPIO 方向,并在引脚 Mux 初始化之前/之后的某个位置请求值。 最多可通过2条指令初始化32个引脚。

此致,卡尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡曼:

    Philip 提出了一个类似的主题(+),使 GPISO 作为结构提供,比定义更易于解析-基于 ARM 的微控制器论坛-基于 ARM 的微控制器- TI E2E 支持论坛)。  您是否介意将此产品与飞利浦合并?

    我将与我们的软件团队进行讨论,并尽快与您联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    Philip 要求提供其他信息,但两个 TT 都用于 GPIO 定义/初始化。 如果有问题,请将它们合并:-)

    此致,卡尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡曼:

    正如我们在会议上所讨论的,下面是我们的软件团队的回应:

    我们同意这是一个有效的功能请求,用于为 GPIO 输出引脚分配默认值。 我们将进一步检查这一点,并将其包括在进一步发布的范围内。 我将为此请求提交一个 TT。

    此致,