请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2432 大家好,团队
我的客户对数据表中的图7-3加电顺序有疑问(第197页)。
它是否必须以3.3V -> 1.8V -> 1.1V -> 0.85V 的顺序启动,或者同时启动是否正常?
此致,
马里·筑波达
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我的客户对数据表中的图7-3加电顺序有疑问(第197页)。
它是否必须以3.3V -> 1.8V -> 1.1V -> 0.85V 的顺序启动,或者同时启动是否正常?
此致,
马里·筑波达