This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何从 DIVSCLK 生成24MHz 时钟和输出(PIN102:PQ4)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078734/msp432e401y-how-to-generate-24mhz-clocks-and-output-from-divsclk-pin102-pq4

部件号:MSP432E401Y
《线程:MSPWARE》中讨论的其他部件

大家好:

我是 MSP432E401的新手。 我们知道,MSP432P401可以通过 PIN P4.3输出 MCLK。

但我可以从 simplelink_MSP432E4_SDK 中获取任何信息。

是否有一些示例代码可以演示类似的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 SysClockOutConfig()函数输出内部时钟  

    Sysctl 时钟 OutConfig (sysctl_DIVSCLK_EN | sysctl_DIVSCLK_SRC_PIOSC,4); 
    有关更多信息,请参阅 driverlib 用户指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

     MSP432E401中使用 MSPWare 的可能性在 TivaWare 中更高

    感谢您的指导