This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何将数据存储到指定的存储器中?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078774/tms570ls3137-how-to-store-data-to-a-specified-memory

部件号:TMS570LS3137

大家好,团队

以下是客户提出的一些问题可能需要您的帮助:

客户希望知道如何将数据存储到指定的内存中,如以下代码所示,没有分配给变量 mydata0的内存。

代码如下:

/*----------------- *
/*链接器设置*/

--retain="*(.intvecs)"

/*用户码开始(1)*/
/*用户代码结束*/

/*----------------- *
/*内存映射*/

内存

矢量(X):原点=0x00000000长度=0x00000020
FLASH0 (RX):Origal=0x00000020 Length=0x0017FFE0
FLASH1 (RX):原点=0x00180000长度=0x00180000
堆栈(RW):原点=0x08000000长度=0x00001500
RAM (RW):原点=0x08001500长度=0x0003EB00
my_new_RAM (RW):Original=0x08040000长度=0x00001000


/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/
}

/*用户码开始(3)*/
/*用户代码结束*/


/*----------------- *
/*区段配置*/

章节

.intvecs:{}>矢量
文本:{}> FLASH0 | FLASH1
const:{}> FLASH0 | FLASH1
电影:{}>电影 H0|电影 H1
Pinit:{}> FLASH0 | FLASH1
.bss:{}>内存
数据:{}>内存
my_data:{}> my_new_Ram
sysmem:{}>内存

fee_text_section:{}> FLASH0 | FLASH1
fee_const_section:{}> FLASH0 | FLASH1
fee_data_section:{}>内存

/*用户码开始(4)*/
/*用户代码结束*/
}

/*用户代码开始(5)*/
/*用户代码结束*/


/*----------------- *
/*其他*/

/*用户码开始(6)*/
/*用户代码结束*/
/*----------------- *

///////////// 方案编号如下///////////////////////////////////////////////////////////////////


#pragma set_data_section ("my_data")


int mydata0 = 0;


#pragma set_data_section()

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    链接程序 cmd 文件中的节名称与您在 c 文件中定义的节名称不同:

    链接器:

    my_data:{}> my_new_Ram -- my_data 之前有一个点

    在 C 文件中:

    (“my_data”) -- my_data 之前没有点

    您应该在麻烦的地方使用.my_data 或 my_data。