This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于使用 HDK 生成 PWM 的查询

Guru**** 2949170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078733/tms570lc4357-query-about-generating-pwm-using-hdk

部件号:TMS570LC4357

您好,

我最近购买 了 Hercules TMS570LC43x 开发套件 www.ti.com/.../TMDX570LC43HDK

我是否能够 使用任何引脚从 HDK 输出 PWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柯张,

    ePWM_1A 和 ePWM_1B 未路由到连接器,但与 N2HET1引脚多路复用的其它 ePWM 信号被路由到 J11连接器。