This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何在 TI-RTOS 项目中实施 AutoIP?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078229/msp432e401y-how-to-implement-autoip-in-a-ti-rtos-project

部件号:MSP432E401Y

我们的代码(CCS)是根据 tirtos 示例(TCP_ECHO )构建的,boot_EMAC_flash_app_magicpacket_update_MSP_EXP432E401y_nortos_CCS 是一个“nortos”,我们在这里选择了 lwip 代码。

看起来我们必须调整 lwipopts.h 文件,但当我们将 NO_SYS 更改为 0时,编译失败:

#define NO_SYS              0       //默认值为0

我们在任何地方都找不到 typedef

xQueueHandle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xQueueHandle 是 FreeRTOS 名称。 当我使用 MSP432E 系列 lwIP 时,我使用了 FreeRTOS,我不记得有任何严重的困难。 我没有注意到任何 TI-RTOS 代码(但我没有看到)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Finn,您能告诉我代码“boot_emac_flash_app_magicpacket_update_MSP_EXP432E401Y1_nortos_CCS”位于 SDK 中的什么位置? 我没找到