《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件
尊敬的各位先生:
我们正在测试安全库中的功能,结果是调试器无法再连接到目标。
在这种情况下,我们的主板无法使用,因为它有错误的代码,我无法对其重新编程。
我尝试强制导入 PRORST 和 RST 引脚,但调试器无法连接。
我已经尝试从 Code Composer 和 Uniflash 中恢复。
错误代码,取决于我是否正在重置:
Cortex R5:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x0)无法停止设备。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。 (仿真软件包8.4.0.00006)
DAP:错误:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 主板配置文件可能不正确。 (仿真软件包8.4.0.00006)
Cortex R5:连接到目标时出错:(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。 (仿真软件包8.4.0.00006)
有什么方法可以让处理器处于允许连接到调试器的状态,而不运行其内部禁用 JTAG 的任何代码?
谢谢你