This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:VDDC 引脚:E10和 H16未绑定,定制设计中没有存储电容。 选项?

Guru**** 2765445 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077885/msp432e411y-vddc-pins-e10-and-h16-not-tied-together-and-with-no-storage-capacitance-on-custom-design-options

部件号:MSP432E411Y

大家好,

我已经把自己投入了相当多的泡菜。 在我的设计中,我忘记了将 E10和 H16 (Net VDDC)绑在一起,以及将 MSP432E411Y SimpleLink 以太网微控制器数据表中第39和58页所示的必要存储电容放在一起。 以下是一个链接:

ti.com/lit/ds/symlink/msp432e411y.pdf?ts=1644947751819&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP432E411Y

我能否了解引脚 E10和 H16在没有 存储电容的情况下的稳定性? 此外,在 P1V2电压开始下降之前,是否估计可以消耗多少电流? 我知道 VDDC 用于逻辑。  是否有一个想法,即没有存储电容可以做很多事情?  

由于这是一个 BGA,因此几乎不可能在该组件下进行大量返工,但是,我正在研究能够(希望)这样做的电路板/装配体。 我正在考虑重新使用附近的 GPIO 通孔 VIA,以连接主板底部层的旁路电容。 我 想知道,如果板功能没有存储电容进行一些工作,例如,连接和编程“返回0”程序,那么板功能是否可行。  

感谢你能抽出时间

约瑟夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫,你好。

    我检查了数据表,没有电容器,我找不到任何描述结果的东西。  

    但是,根据建议电容器值为2.5uF 至4uF。 我认为这种电容器主要用于滤波  器,而不是电源存储。  

    我仍然建议您添加此电容器。  

    此致,

    现金很好