Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y
大家好,
我已经把自己投入了相当多的泡菜。 在我的设计中,我忘记了将 E10和 H16 (Net VDDC)绑在一起,以及将 MSP432E411Y SimpleLink 以太网微控制器数据表中第39和58页所示的必要存储电容放在一起。 以下是一个链接:
ti.com/lit/ds/symlink/msp432e411y.pdf?ts=1644947751819&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FMSP432E411Y
我能否了解引脚 E10和 H16在没有 存储电容的情况下的稳定性? 此外,在 P1V2电压开始下降之前,是否估计可以消耗多少电流? 我知道 VDDC 用于逻辑。 是否有一个想法,即没有存储电容可以做很多事情?
由于这是一个 BGA,因此几乎不可能在该组件下进行大量返工,但是,我正在研究能够(希望)这样做的电路板/装配体。 我正在考虑重新使用附近的 GPIO 通孔 VIA,以连接主板底部层的旁路电容。 我 想知道,如果板功能没有存储电容进行一些工作,例如,连接和编程“返回0”程序,那么板功能是否可行。
感谢你能抽出时间
约瑟夫