This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:使用&quot 的可能性;TM4C129ENCPDT"而不是"TM4C1294NCPDT"

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078028/tm4c1294ncpdt-possibility-of-using-tm4c129encpdt-instead-of-tm4c1294ncpdt

部件号:TM4C1294NCPDT
“线程”中讨论的其它部件:TM4C129ENCPDT
你好
我们在项目中使用“TM4C1294NCPDTI3R”作为 MCU。
经销商为我们提供了“TM4C129ENCPDTI3R”IC。
我们发现这两种 IC 的系列不同,在第二个推荐产品中有额外的 AES,DES,SHA/MD5数据保护模块。
我们的 MCU       : TM4C1294NCPDTI3R
建议的 MCU:  TM4C129ENCPDTI3R
卡片的设计和布局已经准备就绪,但我们尚未放置 MCU。 我想知道在放置建议的第二个 MCU 而不是第一个 MCU 方面是否存在问题?
还有什么不同之处?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,穆萨,

    当您从 TM4C1294NCPDTI3R 升级到 TM4C129ENCPDTI3R 时,这些设备与引脚和软件兼容。 将 TM4C1294NCPDTI3R 替换为 TM4C129ENCPDTI3R 变体不会出现问题。

    唯一的区别是 TM4C129ENCPDT 附带的硬件加密外围设备。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉尔夫