This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:查询 HDK 中的 ePWM 模块

Guru**** 2538370 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1078113/tms570lc4357-query-about-epwm-module-in-hdk

部件号:TMS570LC4357
“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件

大家好,我是 TMS570LC4357 MCU 的新客户。

对于这款 MCU,我在网上找到了2种不同的开发套件:

1) Hercules TMS570LC43x 开发套件 www.ti.com/.../TMDX570LC43HDK

2) Hercules TMS570LC43x LaunchPad 开发套件 www.ti.com/.../LAUNCHXL2-570LC43

对于 Hercules  TMS570LC43x 开发套件 (HDK),我 发现没有用于 ePWM 使用的专用引脚,如 In 2), TMS570LC43x LaunchPad 开发套件

从 HALCOGen 界面,我注意到有 ETPWM 模块可用。

我是否仍能配置任何引脚以与 HALCOGen 中的 ETPWM 模块配合使用?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lim,

    你是对的。 HDK 不会将 ePWM 信号路由到连接器。 HDK 最初设计用于没有 ePWM 模块的 LS31x,用于 LC43x,没有任何变化。 您需要使用 LP 测试 ePWM 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的明确回应。