This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L430:SPI 从

Guru**** 2929410 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077836/rm46l430-spi-slave

部件号:RM46L430
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,

我在使用 RM46时遇到 SPI 从属设备问题。

RM46上是否有 SPI 从服务器的示例或图示?

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siagh,

    HALCOGen 有一个 SPI-Master-Slave 的示例: