This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:关于基于 ARM 的 MCU 的问题

Guru**** 2929530 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP432E411Y, TM4C1292NCZAD, TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077606/msp432e401y-question-about-arm-based-mcu

部件号:MSP432E401Y
《线程》中讨论的其他部件: MSP432E411YTM4C1292NCZADTM4C123GH6PGE

您好:

有一些 TI 芯片需要评估,请帮助稳定。

MCU

MSP432E401Y

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

MCU

MSP432E411Y

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

MCU

TM4C1292NCPDT

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

MCU

TM4C1292NCZAD

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

MCU

TM4C129DNCPDT

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

MCU

TM4C129DNCZAD

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

MCU

TM4C129XNCZAD

确认是否支持8个独立 PWM。 需要 PWM 周期不一致,而不是占空比,并确认 PHY 是否集成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    MSP432E401Y 和 MSP432E411Y 包含一个 PWM 模块,带有四个 PWM 发生器块和一个控制块,总共可输出八路 PWM。 但是,根据您的请求,此 PWM 模块只能 配置4个不同的 PWM 周期,而不能配置8。 PWM 输出上没有 PHY。  

    TM4C MCU 属于 另一产品系列。 请更改此线程的主题以获取 更多 帮助。

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cash:

    感谢您的回复,我想知道如何更改  TM4C  产品的主题。 我发现 MSP432E401Y、MSP432E411Y 和 TM4C MCU 都属于基于 ARM 的微控制器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    我帮助支持我们的 TM4C 设备系列  ,该系列是我们基于 ARM 的微控制器产品组合的一部分。

    对于所有 TM4C129x 设备,只有一个 PWM 模块,该模块的结构如现金所述-1个模块,带有4个发电机,用于不同的工作周期。

    除了 PWM 模块外,还可以使用定时器外设输出 PWM 信号。 与专用 PWM 模块相比,此模块的功能更少,但根据 您的系统要求,这种更简单的 PWM 信号输出可能是可行的。 使用定时器,您可以在我们的 PDT 封装设备上另外输出6个 PWM,或在 ZAD 封装设备上输出8个 PWM。 因此,这可能是 PWM 模块的补充选项。

    我们还有 TM4C123x 系列,这些器件有一些部件型号(TM4C123A,TM4C123B,TM4C123F 和 TM4C123G),其中包含个 PWM 模块,每个模块带有4个发电机。 这些系统能够为具有全 PWM 外设的 PWM 输出提供8个独特的占空比。  TM4C123GH6PGE 就是这样一种设备的示例,您可以通过它来查看其规格。

    TM4C123x 没有具有大于256KB 闪存或以太网模块的变体,因此如果这些变体是要求的,那么它就不适合,但我认为,如果它们的功能集适合此应用,就应该提及这些变体。

    此致,

    拉尔夫