请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432E401Y 我们已经在 Launchpad432e401和我们自己的硬件上测试了 bootloader 示例,它的工作原理与 slau746a.pdf 中所述的相同。 我们首先使用 BSL 脚本编写器加载的输出
boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y1_nortos_CCS
然后我们可以重复重新加载
boot_emac_flash_app_magicpacket_update_msp_exP432E401y_nortos_CCS
我们的想法是使用“魔法”示例中的代码,并将其合并到我们的代码中。 我们已经完成了这项工作,但 我们无法取得任何成果。
我们的代码是根据 tirtos 示例(TCP_ECHO )构建的,“魔法”是“nertos”,这是否是问题的一部分?
cmd 文件不同,我们无法真正理解如何合并这些文件。 我们如何更新代码中的.cmd 文件和.syscfg 文件以支持“魔术” 功能。