This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:查找 MSP432E401Y 的大容量存储设备示例

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077187/msp432e401y-looking-for-mass-storage-device-example-for-msp432e401y

部件号:MSP432E401Y
《线程》中讨论的其他部件: MSP430F5529

您好,

我正在寻找 MSP432E401Y 的 USB 大容量存储设备示例。 在“MSP432E SDK 4.20”的示例文件夹中,有两个大容量存储主机的示例。

但我找不到“大容量存储设备”的示例。  

如果有 MSp432E 的“大容量存储设备”示例,请分享。

谢谢你,

Tejas SJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为是处理器而不是大容量存储设备,所以它没有从属演示。 如您所见,从属设备通常是 SD 卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您是否理解  我 对帖子的解释。 我会再次尝试 解释,

    我正在尝试将 MSP432E401Y 用作大容量存储设备。 连接到 PC 时,应将其显示为存储 设备。 例如:待决。

    我们在“MSP 430 ware 3.80.14.01”- https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AOoUSWKvloXdEYnr-AvHSQ__IOGqZri__LATEST 中为“MSP430F5529”提供了此应用程序的示例

    “MSP432E SDK 4.20”中列出的所有示例都针对“大容量存储主机”,而不是“大容量存储设备”。

    请共享 MSP432E401Y USB 大容量存储设备的示例链接。

    谢谢你,

    Tejas S J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 此处详细介绍了如何创建设备大容量存储演示

    设备功能—MSP432E4 USB Library 1.00.00.01文档