This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:重置

Guru**** 2459080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077153/tms570lc4357-reset

部件号:TMS570LC4357

王工您好:

     我最近在调试TMS5704357芯片,我用Jlink进行调试,通过CCS的进行调试。

     

    执行getResetSource函数时,我看SYSESR寄存器的值为0x808,我查了一下手册分别对应EXTRST和DBGRST。

    

我想咨询一下:
    1)我进行debug调试的时候,为什么还会有EXTRST这个状态?此时是下列哪种状态发生了?
    
    2)什么时候SYSESR中的PORST会置1?断电上电后,PORST会是1吧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,MingXi,

    nRST 是一个双向信号,由处理器在任何系统重置情况下(包括由调试器(DBGRST)导致的重置)声明(驱动为低)为输出。 这将导致在所有系统重置条件下设置 EXTRST,如参考手册 SPNU563A 中所述。 有关详细信息,请参阅本参考手册第139页的第2.3.1节。

    [引用 userid="507609" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微处理器/f/基于 ARM 的微控制器- forum/1077153/tms570lc4357 -重置"] 2)什么时候SYSESR中的PORST会置1?断电上电后,PORST会是1吧。

    此标志由 开机重置设置。