This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P4111:MSP-expmsp432p401r

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1076825/msp-exp432p4111-msp-expmsp432p401r

部件号:MSP-EXP432P4111
《线程》中讨论的其他部件:MSP432P401R

大家好,我们已经购买了 msp432p401r lauchpad,问题是当主板连接时,PC 未检测到,显示错误,如,xds110未检测到。这可能是什么问题。请告诉我硬件问题可能是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    启动板插入时,是否可以在控制面板->设备管理器->端口(COM 和 LPT)的屏幕上进行切取?

    此致,

    现金很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,这是连接到 PC .msp432p401r 板的主板快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    似乎存在连接问题。 请尝试使用其它 USB 电缆并尝试使用另一个 USB 端口。  

    将启动板插入 PC 时,XDS110上的 LED 是否亮起?

    此致,

    现金很好