This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:关于编写程序

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1076828/tm4c129xnczad-about-writing-a-program

部件号:TM4C129XNCZAD
线程中讨论的其他部件:AWR1843

我想知道如何编写此 IC 程序。

方法
您使用哪种通信方法编写程序?
您可以使用 UART 编写内容吗?

2.AWR1843
是否可以使用 AWR1843中安装的通信方法编写程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San 您好,  

    可以通过 UART 将程序加载到 TM4C129XNCZAD。 ROM 和 Flash 引导加载程序都可以支持此功能。 我们的 Bootloader 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/spmu301中也可以使用和讨论其他接口

    [引用 userid="488655" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1076828/tm4c129xnczad-about - write-a-program "]2.AWR1843
    是否可以使用 AWR1843中安装的通信方法编写程序?

    我不熟悉此设备,因此我无法说,您需要查看我们的《用户指南》并确定这一点。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答这个问题。

    我们目前已将'V3'和'W3'引脚连接到 AWR18'UART 通信引脚,但您可以在此处写入程序,而不会出现任何问题,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San 您好,

    是的,这些引脚映射到用于 ROM 引导加载  程序的 PA0和 PA1,当然可以用于任何自定义闪存引导加载程序。

    此致,

    拉尔夫·雅各比