This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMMU200-U:XDS200连接

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXICE110, AMIC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1081398/tmdsemu200-u-xds200-connection

部件号:TMDSEMMU200-U
“线程”中讨论的其它部件: TMDXICE110AMIC110

您好,

 

客户有 TMDSEMMU200-U,包括 Blackhawk 和 Spectrum Digital。

SD 的 XDS200可以连接到 TMDXICE110。 但是,Blackhawk 的 XDS200无法连接到 TMDXICE110。

 

TMDXICE110

CCS v9.3

 

目标配置文件

  

错误消息

我们希望使用 Blackhawk 的 XDS200。 您能提出任何解决方案吗?

此致,