This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:未构建数学

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080604/msp432e401y-qmath-does-not-build

部件号:MSP432E401Y
线程中讨论的其他部件:MSP432P401RMSP432WARE

Qmath using MSP430 Example

我正在尝试在 MSP432P401R 设备上使用 Qmath。 资源管理器中没有 MSP432的具体示例。

我尝试将 MSP430库包括在 MSP432项目中,但文件存在构建错误。 认为这是一个问题,因为该部件是 MSP432,而不是 MSP430,

我尝试了相同的项目步骤,但也无法构建 MSP430项目。  (附加 CCS 的屏幕截图) 仅运行从资源管理器导入到 CCS 的特定 MSP430示例时,才会正确构建。

如果我使用的是 MSP430部件,这可能是正常的,但我不能将 MSP430示例用于 MSP432部件。 是否有方法将 Qmath 库与 MSP432P401R 或 MSP432E401Y 部件一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

    您包括一个 MSP430头文件。 您需要与销售人员联系以获取 MSP432软件的示例代码。 我可以为您提供一个空的432 Qmath project.e2e.ti.com/.../QmathLib_5F00_empty_5F00_ex1_5F00_MSP432.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从 TI 网站此处下载 MSP432WARE

    MSP432WARE 软件开发套件(SDK)| TI.com

    现在 CCS Studio 项目将完全构建