This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用 IXXAT CAN 设备的 CAN 引导加载器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080817/tms570ls3137-can-bootloader-with-ixxat-can-device

部件号:TMS570LS3137
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,我正在尝试使用 Hercules 处理器软件示例(TI.com)中的引导加载程序示例。

我没有 NICAN 设备,购买一台的提前期大约为6-7周,所以我必须用 IXXAT 的设备来计算到期时间。 PC 端的 readme.txt 表示“我的测试中使用的 USB-CAN 适配器来自 NI。 请为您使用的 USB-CAN 适配器安装驱动程序。”。 我很尴尬地说,我不确定从哪里开始可以换出示例 PC 端的驱动程序。 你有什么关于如何实现这一点的指针吗? 或者我可以使用的任何资源?

感谢^c,^的所有帮助