This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TI ARM CGT 链接器:如何在其他 cmd 文件中包括 cmd 文件

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1081566/tms570lc4357-ti-arm-cgt-linker-how-to-include-cmd-file-in-other-cmd-file

部件号:TMS570LC4357

您好,

如何在另一个 cmd 文件中包含 cmd 文件?

例如,有一个文件“some /path/a.cmd”和一个文件“other /path/b.cmd”。

我想用“b.cmd”编写

#include "a.cmd"

如何实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以在一个项目中使用多个链接程序 cmd 文件。  我不知道如何在另一个链接程序 cmd 文件中包括链接程序 cmd 文件。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以,如果我没有在“a.cmd”中定义某项内容并使用“b.cmd”中定义的值,那么如果我先提供“a.cmd”,然后再提供“b.cmd”,这是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我认为您不能使用另一个 link cmd 文件中定义的变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对链接器命令文件的语法不是很了解。 请将您的问题发布到 CCS/Compiler 论坛以获得更多帮助。 谢谢