This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:电源顺序

Guru**** 2763415 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080250/am2431-power-sequence

部件号:AM2431

大家好,团队

我的客户将使用 AM2431,并希望阐明电源顺序要求。

以下 AM2431的电源顺序是否意味着以下两种顺序均可接受?
他们希望确保 VDDs_DDR(1.1V)的顺序。

  • 3.3V => 1.8V => 1.1V => 0.85V
  • 3.3V => 1.1V => 1.8V => 0.85V

此致,

肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看电源序列图,VDDS_DDR 需要在1.8V 电源启动后才能启动。 因此,以下是1.8V 后1.1V 的准确值。

    • 3.3V =>  1.8V => 1.1V  => 0.85V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antia,

    很抱歉,我的问题中出现了电源顺序错误。

    我想确认以下两项订单均可接受。

    • 3.3V =>  1.8V => 1.1V   => 0.85V
    • 3.3V =>  1.8V  => 0.85V  => 1.1V

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita,您好!

    请您回答修改后的问题吗?

    此致,

    肖塔·马戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是正确的。 您可以对1.1V 和0.85V 使用任意一个医嘱。

    谢谢你,

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita,您好!

    已注意到。 感谢您的澄清。

    此致,

    肖塔·马戈