This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-LM4F-DRV8312-CD:Windows 10兼容性

Guru**** 2534840 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080426/dk-lm4f-drv8312-cd-windows-10-compatibility

部件号:DK-LM4F-DRV8312-CD
“线程”中讨论的其它部件:EK-TM4C1294XLDK-TM4C129X

您好,

客户尝试使用 GUI 运行设备,但遇到有关问题,请参阅以下详细信息。

“请按照自述文件中的说明操作。 GUI Composer 没有显示正确的图形。 (我想)您的示例代码是否能够在 Windows 10下运行?
我从 CD 上获得的版本没有任何图形。 我从您的网站(software-dl.ti.com/.../gc_downloads_v1runtime.html)下载了最新的 GUI Composer。

结果出现了下图。

我从 CD 中试用了 Democode,并从您的网站下载了它。
两者的结果相同。

 "

请提前感谢

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,  

    我们会研究这方面的问题,并会采取相应的跟进行动—  

    我的目标是就这个问题咨询一位同事,并将在下周星期二之前做出回应  

    此致,  
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安德鲁,

    谢谢,我们期待您的更新。

    此致,
    五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    我们仍在与 GUI 作曲家团队一起研究这一问题。 本周请给我们更多时间,这是一个非常旧的 GUI,很少被使用。  

    谢谢,
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard,

    这是发送给我们的产品组并在此处查看 EVM 的结果-这在许多年前已经过时,并且该设备根本不受支持。 我们没有专业知识来解决这一问题。

    请客户使用新型 TM4C EVM,如 EK-TM4C1294XL 或 DK-TM4C129X。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,  

    感谢您在这件事上的耐心-  

    正如拉尔夫所提到的,产品已经过时,因此我们无法支持基于 Stellaris 的 MCU 控制卡和 GUI 解决方案。

    但是,我确实想留下最后一条信息,以防它有助于解决客户问题:  

    • 我最近使用了一 个基于 C2000 Piccolo 的 MCU 和 GUI 套件,这是正常工作的  
    • 主板 PCB 的整体外观相同,但您可能需要使用 Piccolo MCU 获取单独的控制卡  
    • 要获得基于 C2000的 MCU 的支持,请根据需要向 C2000 e2e 论坛发布任何相关问题  

    下面是 GUI 在运行中的外观的快照

    谢谢,致以诚挚的问候,  
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢拉尔夫,感谢您对此做出的回应。  

    此致,  
    安德鲁