This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX570LC43HDK:安全 MCU 演示源代码中缺少.HCG 文件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080712/tmdx570lc43hdk-hcg-file-missing-in-safety-mcu-demo-source-code

部件号:TMDX570LC43HDK
“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件

你(们)好

我想了解并在以后调整 TMDX570LC43HDK 的安全 MCU 演示源代码。 我的 case 中的源代码没有相应的.HCG (halcogen 文件设置)。 我已尝试重新安装,但问题仍然存在。 请分享 TMDX570LC43HDK 套件的相同内容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维亚,

    演示中不包括 HAL 配置文件(*。hcg 和*。dil)。我也没有这些文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,QJ Wang,

    感谢 您的回复。

    由于演示源代码已在网上公开发布,我希望 HALCoGen 团队(创建了这些示例)可以共享 TMS570LC43x HDK 板的.HCG 和.DIL 文件。 如果您能联系他们获取这些文件,这对我很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维亚,

    我尝试查找演示 GUI 和 HAL 项目文件的源代码,但很抱歉我找不到它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力。