This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:系统项目中 syscfg 的目标构建失败

Guru**** 2589680 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080947/am2432-target-build-failed-for-syscfg-in-system-project

部件号:AM2432
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

您好,专家,

我在 CCS 中创建了两个项目,并创建了一个系统项目。 当我使用“system_project”构建它们时,发现编译错误,并且“subdir_rules.mk”文件生成错误,如下所示:

Shell = cmd.exe

#每个子目录必须提供构建源的规则
Build-1926704095:./bcs.syscfg
@回应'生成文件:"$<"'
@回应'调用:sysconfig'
"C:/ti/Ccs100/CCs/utils/sysconfig_1.11.0/sysconfig_cli.bat"-s "C:/ti/mcp_plus_sdk_am243x_08_00_36/.metada/product.json"--脚本"C:/git/bcs_repo_8/code/make -scfs/rcpv-clv-scv-scv-scv-scrcp-v-scv-scrcp-v-sc-scv-scv-scrcp-v-scv-scv-v-v-scrcs-v-v-v-v-v-v-scrcp-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-scrcs-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-
@回应'完工:'$<''
@回声''

SYSCFG/ERROD.h:Build-1926704095./bcs.syscfg
SYSCFG/: BUIL-1926704095

您能告诉我为什么 --script“C:\/git/bcs_repo_8/code/make /r5f0/bcs.syscfg”--context“r5fs1-0” 额外插入上述 mk 文件吗?

我认为只  使用--script“C:\/git/bcs_repo_8/code/make /r5F1/bcs.syscfg”--context“r5fs1-0”。 也许我的环境中有错误的配置,但我找不到它。 如果您能分享您解决此问题的知识和经验,我将不胜感激。

此致,

月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Moonil,

    您能否单独构建两个 CCS 项目文件? 系统项目只能帮助您方便地为每个核心对 CCS 项目进行分组。

    如果您可以单独构建它们,则问题出在您的系统项目中,否则,您需要调试无法正确构建的 CCS 项目。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    感谢您的热情和及时的回复。

    是的,我可以在创建系统项目之前单独构建两个 CCS 项目文件,而不会出现任何编译问题。但是,在创建系统项目后, 这两个 CCS 项目在单独的编译中存在问题,即使每个项目都没有变化。

    除了在“system.xml”中为每个内核分配两个项目外,我在系统项目上没有做很多事情。

    与 TI 示例不同的部分是,“make”文件夹深度更深,如“make /r5f0/bcs.syscfg”和“make /r5f1/bcs.syscfg”。 这种不同的文件夹结构是否会导致系统项目出现问题?

    我会在你评论时再次检查“系统项目”。

    此致,

    月米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    在仔细参考 TI 示例再次创建每个项目后,此问题得到了解决。 我没有详细了解原因。 我认为在复制“make”目录并为另一个核心修改目录时,出现了错误点。

    谢谢,

    月米勒