This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在编写方案前删除行动

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080661/uniflash-delete-action-before-writing-program

部件号:UNIFLASH
《线程》中讨论的其他部件: MSP430FR6979

各位专家:

我在使用 MSP430撰写文章时遇到了有关 UniFlash 的问题。

如果我们要在编写程序之前添加删除操作,我们能否在“设置和实用程序/连接”部分添加“连接时,删除主,信息和 IP 保护区域”复选框?

我们不确定它是否已启用,因为我们看不到任何日志。
如果你能给我评论,我将不胜感激。

此外,除了快速入门指南之外,您是否有适用于 UniFlash 的手册?

谢谢,致以诚挚的问候,
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    您使用的是哪种设备。 您可以配置下载选项:eras 主内存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,艾伦-桑,

    感谢你的回复。
    设备为 MSP430FR6979。
    如果我们选中“擦除主内存(或其它内存)”,则可以在写入程序之前删除?
    “连接”和“下载”部分中的删除选项有何区别?


    此外,您还有其他有关 UniFlash 的手册吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好,

    如果您在连接设备时选择了“连接”,则列出的所有内存都将被擦除。 我认为您希望在程序选项之前存储内存,您需要在“下载”中进行选择,并选择您想要存储到 eras 的内存扇区(我之前向您展示)。