This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI RTOS GPIO 配置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080920/tm4c1294ncpdt-ti-rtos-gpio-configure

部件号:TM4C1294NCPDT

您好,

我使用提供的 tcpecho 示例。  

我有两个问题:  

在调试中加载闪存时,您能否向我解释闪存中写入的地址? 

 当我在端口 G 中配置引脚并退出后。

访问存储器的大小有问题吗?  

请提前感谢您的回答

Christophe GARRIGUES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您是否按目前的情况运行过该示例? 你工作了吗?  

    当 我在端口 G 中配置引脚并退出报价后,[引用 userid="455245" url="~/support/icles/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm 的微控制器-forum/1080920/tm4c1294ncpdt-ti-RTos-GPIO 配置"]。

    您如何配置端口 G? 您还修改了该示例的哪些内容? 您可能希望进行比较并准确显示所做的更改。  如果未启用 portG,并且您尝试访问 portG,则将生成中止。 我不确定 portG 是否是您出现故障的原因,因为读取 MMAR 时,它显示0x40061400,用于 portK。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     您是否按目前的情况运行过该示例? 你工作了吗?  

    当 我在端口 G 中配置引脚并退出报价后,[引用 userid="455245" url="~/support/icles/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm 的微控制器-forum/1080920/tm4c1294ncpdt-ti-RTos-GPIO 配置"]。

    您如何配置端口 G? 您还修改了该示例的哪些内容? 您可能希望进行比较并准确显示所做的更改。  如果未启用 portG,并且您尝试访问 portG,则将生成中止。 我不确定 portG 是否是您出现故障的原因,因为读取 MMAR 时,它显示0x40061400,用于 portK。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="455255" url="~/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forume/1080920/tm4c1294ncpdt-ti-RTos-GPIO 配置"]您能否向我解释加载调试时闪存中写入的地址?

    下面是我加载 tcpecho 时看到的内容。 如果添加0x7f80+0x7f80+0x38a8,则等于0x137a8。 如果我转到地图文件,我会看到相同的数字。 请参阅我的地图列表下方。 您可以对照地图文件进行检查。 0x7f80的大小约为32k,等于一个闪存扇区大小。 程序员需要先清除扇区,然后才能对扇区进行编程。  

    分段分配图

    运行源服务器负载源服务器长度初始化长度会吸引成员
    --- --- --- --- --- ---
    00000000 00000000 000137a8 000137a8 r-x
    00000000 00000000003c 0000003c r-.resetVecs
    00000040 00000040 0001102a 0001102a r-x .text
    0001106c 0001106c 00002375 00002375 r-.const
    000133e8 000133e8 000003c0 000003c0 r-.cinit
    20000000 20000000 00000360 00000000 RW-
    20000000 20000000 00000360 00000000 rw-.vecs
    20000380 20000380 0000fc88 00000000 RW-
    20000380 20000380 0000ec28 00000000 rw-.bss
    2000efa8 2000efa8 00000860 00000000 rw-.data
    2000f808 2000f808 00000800 00000000 rw-.stack