This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:使用 XDS110让代码编辑工作室为目标提供动力

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080884/tm4c1230d5pm-getting-code-composer-studio-to-power-target-using-xds110

部件号:TM4C1230D5PM
“线程:测试”中讨论的其它部件

我创建了一个 CCXML 文件,通过 XDS110为目标提供支持。  编辑 CCXML 文件时,我选择了测试连接,它可以正常工作。

我保存了文件,然后尝试运行连接目标。 我得到的错误表明我的3.3V 未被检测到(因为探头未打开它。)

targetConfigs 下的 CCXML 文件标记为[Activate]

我看不出自己做错了什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我不确定问题是什么,因为扫描测试工作正常。 你可以尝试几件事吗?

     -请参阅本应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/spma075的第6节 ,了解 JTAG 访问故障排除。  此链接还提供有用的 JTAG 调试信息。 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANoamrIZPWD2-6T-NDDWGg__FUz-xrs__LATEST

     — 在另一个主板上试用 XDS110。 需要确保这不是一个孤立的主板问题。

     -您是否有另一个 XDS110或任何其它调试探测器可供尝试? 需要知道这是否是 XDS110问题。  

     您可以分享您的示意图吗? 另请比较应用说明和 LaunchPad 示意图,看看是否可以发现任何重大差异。