This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:配置代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230C3PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082376/tm4c1230c3pm-configuration-code

部件号:TM4C1230C3PM
“线程”中讨论的其它部件: TM4C123

您好,

你好。 我们的客户对 TM4C1230C3PM 有以下疑问。

我的项目使用 Micrcocontroller TM4C1230C3和 Xtal 8MHz 以及 PLL。

1)我配置 SysClockSet(sysctl_SYSDIV_1 | sysctl_use_PLL | sysctl_XT_8MHZ | sysctl_OSC 主控制器);
我获得值 ui32SysClock=SysClockGet();
ui32SysClock= 12500000;(12,5 M)(这种情况下的值是否正确?)

我配置 SysClockSet(sysctl_SYSDIV_16....
它的值等于 ui32SysClock = 12500000;(12.5 M)

当我配置 SysClockSet(sysctl_SYSDIV_4...
ui32SysClock= 50000000;(50m)
如何正确配置 SystlClockSet? 我的问题:PLL 是否可以配置为100MHz?

2)当我使用 sysctl_SYSDIV_1时... (12.5万)
SSIConfigSetExpClk (SSI1_base,SysCalClockGet(),SSI_FR_MOTO_MOTO_MODE_0,SSI_MODE_MASTER,4000000, 8);
我的系统在显示屏上运行。 还可以!

但我正在使用... SYSDIV_1...(50米)和其他频率
我的n´t 不能运行!

感谢你的帮助。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="392212" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1082376/tm4c1230c3pm 配置代码]1)我配置 Sysctal ClockSet (sysctl_SYSDIV_1 | MHSC_UST_XSC_UST_SC_SC_UST_SC_8SC_SC_SYSC_SYSCtl
    我获得值 ui32SysClock=SysClockGet();
    ui32SysClock= 12500000;(12,5 M)(这种情况下的值是否正确?)

    我配置 SysClockSet(sysctl_SYSDIV_16....
    它的值等于 ui32SysClock = 12500000;(12.5 M)

    您正在使用 PLL。 除后后的 PLL VCO 为200MHz。 请参阅数据表中的下图。  

    如果要达到 SYSCLK 80MHz 的最大运行频率,则需要使用200/25.=80MHz 的 sysctl_SYSMIV_2_5。 TM4C123的工作频率不能高于80MHz,因为它将超出工作条件。 使用 PLL 时,不能使用 sysctl_SYSDIV_1。