This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CAN 比特率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082122/tms570ls3137-can-bit-rate

部件号:TMS570LS3137

您好,  

我需要知道如何更改正在运行的程序的 CAN 位速率。 我想将其从1000Kbps 减少到125Kbps。 有可能吗?

谢谢,此致,

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 莱安德罗,

    要配置 CAN 位定时,您必须在 CAN 控制寄存器中设置 Init (初始化)和 CCE (配置更改启用)位。  设置初始化位后,CAN 模块进入初始化模式,来自和至 CAN 总线的消息将停止。

    您可以随时更改位计时,但当前传输或接收中断或停止。