This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:无法建立串行连接或闪存板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082326/lp-am243-unable-to-make-serial-connection-or-flash-board

部件号:LP-AM243
“线程:sysconfigUNIFLASH”中讨论的其它部分

我正在使用 Ubuntu 18.04并尝试连接到 AM243x 启动板。 我的 USB-C 适配器规格为5V @ 3A。 启动板开箱即用,以前未使用过。

当我尝试插入 USB-C 电缆以供电时,红色 LED 指示灯将一直亮起,并且我从未看到任何绿色 LED 指示灯亮起。  我尝试切换到另一个5V,3A 的适配器,但仍然没有任何运气。 我所阅读的文档指出,我应该有3个绿色 LED 指示灯亮起,而红色 LED 指示灯只闪烁一次并保持熄灭。 我认为这是我问题的根源。 可能我的开箱即用开发板有问题?

我认为,权力问题可能是我问题的根源,但如果发生这种情况,就是我迄今为止所做的。

我正在关注  AM243x MCU+ SDK  08.01.00中的设置。 我已经阅读了“入门”文档以进行设置。 其中包括“ 下载,安装和设置 SDK 和工具”以及“下载,安装和设置 CCS”。 我安装了 Ubuntu 所需的每个依赖项,这些依赖项在所有步骤中都显示。 我已经证实,我在代码作曲家工作室的产品和编译器下看到 sysconfig 1.10和 TI clang v1.3是有礼貌的。

尝试执行“EVM 设置”的步骤时出现问题。 我已尝试按照说明文件中的说明将交换机设置为01000100,然后重新开机。 然后运行  

sudo python3 uart_uniflash.py -p /dev/ttyACM0 --cfg=SBL_prebuild/am243x-lp/default_sbl_null.cfg

从“工具/启动”下的 MCU+ SDK 目录。

这只是一个悬而不是上载任何内容的问题。

然后我进入开箱即用快速入门网站使用云工具(https://dev.ti.com/gallery/view/SitaraMCU/AM243x_LaunchPad_OOB_Experience/ver/1.0.4/)。  尝试设置串行连接时,快速启动的步骤3立即失败。 我收到一条错误消息,指出芯片无响应,并拔下 并重新插入 USB。