This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 UniFlash 在 DFU 模式下对 TIVA 进行编程

Guru**** 2770425 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082912/tm4c123gh6pm-program-tiva-in-dfu-mode-with-uniflash

部件号:TM4C123GH6PM
《线程: UNIFLASH》中讨论的其他部件

当使用 UniFlash 处于 DFU 模式时,如何对 TM4C123GH6PM 进行编程?

当 TIVA 处于 DFU 模式时,我和我的客户都无法连接到 TIVA。

LMFlash 没有问题,可以立即检测 TIVA,但 UniFlash 无法检测 TIVA,连接选项列表中没有 DFU 模式的任何选项。

巴西,

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

     Uniflash 不支持在 DFU 模式下通过 USB 进行编程。 您需要使用 LM 闪存编程器或 dfuprog.exe 实用程序。 您可以在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments \TIVA \USB_examples 中找到 dfuprog.exe。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。
    通常,我的团队使用 LMFlash,但客户基于 MAC,希望使用 UniFlash。

    感谢您的确认