请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TM4C1294NCPDT 您好,
我使用的是 tm4c129。
在我的项目中,我正在通过 TCP 协议获得正文(数据为264字节)的 POST 请求。
请求的结构如下所示(当我收到请求时:

请求以 POST /command? token......开始 EndOfGet HTTP/1.1。然后有报头,最后有数据(264字节)。
当此请求多次发送给我时,在特定时间接收的方式会有所不同-该请求仅包含标题,而不包含数据。
我猜发生的情况是,请求分为两个部分,第一个部分包含报头,第二个部分包含数据, 我在 Wireshark 中看到请求分为两个部分:

如何将整个请求合并在一起(如图所示)?
TCP 中是否有需要更改的设置?
无论如何,我想举一个通过 HTTP 获取大数据的例子。
谢谢,
奥斯里特