This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:PWM 信号问题

Guru**** 2537830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082978/rm57l843-pwm-signal-issue

部件号:RM57L843

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

调试 N2HET 模块时,只要插入仿真器进行联机调试,断电和通电,就没有 PWM 输出信号,PWM 可用。

双通道中的另一个 MCU 会对同一程序进行烧录,如果没有仿真器,则会发出脉冲信号。 客户想知道原因是什么? 当仿真器联机调试时,N2HET 模块是否不工作?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    当主机 CPU 调试器遇到断点时,CPU 会向模块发送挂起信号。 如果清除了 GCR 寄存器的“是”位, 则在发出暂停时,计时器操作将在当前计时器指令结束时停止。

    请检查是否已清除或设置 GCR 寄存器