This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:跳至特定闪存位置

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082414/tms570ls3137-jump-to-an-specific-flash-position

部件号:TMS570LS3137
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,  

我想知道如何在闪存中跳跃。 结果,我正在通过 CAN 协议更新保存在 FLASH1 (位置0x00180000)中的程序。 但是,跳转会转至 sys_intvecs.asm (更具体地说是在 prefetchEntry 中),它不会执行该程序。

我使用的说明如下:

#define direction_APP 0x00180000

int main(void)
{
...
...
...
//Jump to Flash BANK 1
application = (uint32_t)direction_APP;
((void(*)(void))application)();
...
...
...
}

我已验证数据是否已使用 UniFlash 成功保存。

非常感谢您的问候,

莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ((void (*)(void))应用程序)();应有效。  

    使用 uniflash 或 CCS 将代码加载到0x18000时,是否启用了“ECC 生成”?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ 您好,

    我更改了启用自动 ECC 生成的配置,但它仍然无法运行。

    我正在尝试快速进入第1列气缸组的第一个位置(0x180000)。 BL_LINK.cmd 是否配置不正确? 或者使用以下命令无法访问该位置:((void(*)(void))application)();

    bl_link.cmd:

    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Linker Settings                                                            */
    --retain="*(.intvecs)"
    
    /* USER CODE BEGIN (1) */
    
    /* USER CODE END */
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Memory Map                                                                 */
    
    MEMORY
    {
    
        VECTORS (X)  : origin=0x00000000 length=0x00000020	vfill = 0xffffffff
        FLASH0  (RX) : origin=0x00000020 length=0x0017FFE0	vfill = 0xffffffff
        FLASH1  (RX) : origin=0x00180000 length=0x0180000	vfill = 0xffffffff
        SRAM  (RW) : origin=0x08002000 length=0x00002000
        STACK   (RW) : origin=0x08004000 length=0x00002000
    
    /* USER CODE BEGIN (2) */
    #if 1
        ECC_VEC  (R) : origin=(0xf0400000 + (start(VECTORS) >> 3))
                       length=(size(VECTORS) >> 3)
                       ECC={algorithm=algoL2R5F021, input_range=VECTORS}
    
        ECC_FLA0 (R) : origin=(0xf0400000 + (start(FLASH0)  >> 3))
                       length=(size(FLASH0)  >> 3)
                       ECC={algorithm=algoL2R5F021, input_range=FLASH0 }
    
        ECC_FLA1 (R) : origin=(0xf0400000 + (start(FLASH1)  >> 3))
                       length=(size(FLASH1)  >> 3)
                       ECC={algorithm=algoL2R5F021, input_range=FLASH1 }
    #endif
    /* USER CODE END */
    
    }
    
    /* USER CODE BEGIN (3) */
    ECC
    {
        algoL2R5F021 : address_mask = 0xfffffff8 /* Address Bits 31:3 */
                       hamming_mask = R4         /* Use R4/R5 build in Mask */
                       parity_mask  = 0x0c       /* Set which ECC bits are Even and Odd parity */
                       mirroring    = F021       /* RM57Lx and TMS570LCx are build in F021 */
    }
    /* USER CODE END */
    
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Section Configuration                                                      */
    
    SECTIONS
    {
       .intvecs : {} > VECTORS
    
       flashAPI:
       {
         .\source\Fapi_UserDefinedFunctions.obj (.text)
         .\source\bl_flash.obj (.text)
         --library="F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib"  (.text)
       } palign=8 load = FLASH0, run = FLASH0, LOAD_START(apiLoadStart), RUN_START(apiRunStart), SIZE(apiLoadSize)
    
       .text  : {} > FLASH0 /*Initialized executable code and constants*/
    
    	.const : {} > FLASH0 | FLASH1
        .cinit   : {} > FLASH0 | FLASH1
        .pinit   : {} > FLASH0 | FLASH1
        .bss     : {} > SRAM
        .data    : {} > SRAM
    	.sysmem  : {} > SRAM
    /* USER CODE BEGIN (4) */
    /* USER CODE END */
    }
    
    /* USER CODE BEGIN (5) */
    /* USER CODE END */
    
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Misc                                                                       */
    
    /* USER CODE BEGIN (6) */
    /* USER CODE END */
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    

    非常感谢您的问候,

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我修改了.cmd,如下所示,它也起作用(它只将二进制数据存储到 FLASH1中,但不运行应用程序)。

                                                                                */
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Linker Settings                                                            */
    --retain="*(.intvecs)"
    
    /* USER CODE BEGIN (1) */
    
    /* USER CODE END */
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Memory Map                                                                 */
    
    MEMORY
    {
    
        VECTORS (X)  : origin=0x00000000 length=0x00000020	vfill = 0xffffffff
        FLASH0  (RX) : origin=0x00000020 length=0x0017FFE0	vfill = 0xffffffff
        FLASH1  (RX) : origin=0x00180000 length=0x0180000	vfill = 0xffffffff
        SRAM  (RW) : origin=0x08002000 length=0x00002000
        STACK   (RW) : origin=0x08004000 length=0x00002000
    
    /* USER CODE BEGIN (2) */
    #if 1
        ECC_VEC  (R) : origin=(0xf0400000 + (start(VECTORS) >> 3))
                       length=(size(VECTORS) >> 3)
                       ECC={algorithm=algoL2R5F021, input_range=VECTORS}
    
        ECC_FLA0 (R) : origin=(0xf0400000 + (start(FLASH0)  >> 3))
                       length=(size(FLASH0)  >> 3)
                       ECC={algorithm=algoL2R5F021, input_range=FLASH0 }
    
        ECC_FLA1 (R) : origin=(0xf0400000 + (start(FLASH1)  >> 3))
                       length=(size(FLASH1)  >> 3)
                       ECC={algorithm=algoL2R5F021, input_range=FLASH1 }
    #endif
    /* USER CODE END */
    
    }
    
    /* USER CODE BEGIN (3) */
    ECC
    {
        algoL2R5F021 : address_mask = 0xfffffff8 /* Address Bits 31:3 */
                       hamming_mask = R4         /* Use R4/R5 build in Mask */
                       parity_mask  = 0x0c       /* Set which ECC bits are Even and Odd parity */
                       mirroring    = F021       /* RM57Lx and TMS570LCx are build in F021 */
    }
    /* USER CODE END */
    
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Section Configuration                                                      */
    
    SECTIONS
    {
       .intvecs : {} > VECTORS
    
    	.const : {} > FLASH0 | FLASH1
        .cinit   : {} > FLASH0 | FLASH1
        .pinit   : {} > FLASH0 | FLASH1
        .bss     : {} > SRAM
        .data    : {} > SRAM
    	.sysmem  : {} > SRAM
    /* USER CODE BEGIN (4) */
    /* USER CODE END */
    }
    

    我试图跳到0x180020位置(跳向量),但它忽略了这一指令。

    二进制文件的.cmd 可能配置不正确? 我在下面这样做:

    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Linker Settings                                                            */
    
    --retain="*(.intvecs)"
    
    /* USER CODE BEGIN (1) */
    /* USER CODE END */
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Memory Map                                                                 */
    
    MEMORY
    {
    
        VECTORS (X)  : origin=0x00180000 length=0x00000020
        FLASH0  (RX) : origin=0x00180020 length=0x0017FFE0
      //  FLASH1  (RX) : origin=0x002FFFE0 length=0x00180000
        STACKS  (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
        RAM     (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
    
    /*
        VECTORS (X)  : origin=0x00180000 length=0x00000020
        FLASH0  (RX) : origin=0x00180020 length=0x0017FFE0
        FLASH1  (RX) : origin=0x002FFFE0 length=0x00180000
        STACKS  (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
        RAM     (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
    */
    
    
    /*
        VECTORS (X)  : origin=0x00000000 length=0x00000020
        FLASH0  (RX) : origin=0x00000020 length=0x0017FFE0
        FLASH1  (RX) : origin=0x00180000 length=0x00180000
        STACKS  (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
        RAM     (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
        */
    
    /*----------------------------------------------------------------------------*/
    /* Section Configuration                                                      */
    
    SECTIONS
    {
        .intvecs : {} > VECTORS
        .text    : {} > FLASH0
        .const   : {} > FLASH0
        .cinit   : {} > FLASH0
        .pinit   : {} > FLASH0
        .bss     : {} > RAM
        .data    : {} > RAM
    	.sysmem  : {} > RAM
    	
    
    /* USER CODE BEGIN (4) */
    /* USER CODE END */
    }

    非常感谢您的问候,

    莱安德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 莱安德罗,

    1.您可以使用由 CCS ECC 自动生成生成生成的 ECC 或由链接器命令生成的 ECC 对引导加载程序进行编程,但不能同时使用两者。

    2.应用程序的 ECC 应由 F021闪存 API 生成。 请勿使用 Linker cmd 文件生成用于应用程序的 ECC。  

    3.如果使用链接器为引导加载程序生成 ECC,则需要更改 CCS 加载程序设置,以便加载程序也不会尝试生成 ECC。 此外,需要跳过编程过程中的验证,因为数据区域和 ECC 区域现在将按单独的步骤进行编程。
    在 CCS“Flash Settings”中,请检查以下项目:

    1.已选中“Connect 上的系统重置”
    2.未选中“Auto ECC Generation”(自动 ECC 生成)
    3.选中将程序段与64位内存区域对齐
    4.闪存验证设置应为“无”
    5.在必须取消选中“程序加载”之前执行空白检查