This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:I2C

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082392/tms570ls3137-i2c

部件号:TMS570LS3137
线程中讨论的其它部件:TMS570LS1224,

大家好,我希望购买 TMS570LS31x Hercules 开发套件(HDK),但希望我能在选择 I2C 板以在  TMS570LS31和 EVM (特别是 BQ40Z80EVM)和循环器之间进行通信方面获得帮助。 请您建议购买具有部件号的 I2C 板吗?

任何帮助都将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨默,

    我们有 TMS570LS1224的启动板。 简易启动板易于使用,而且价格更低。 I2C 信号位于连接器上,但您需要将上拉电阻器添加到 SCL 和 SDA 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,您是否建议将  TMS570LS1224的启动板与 TMS570LS3137一起使用? 还是完全消除 TMS570LS3137?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 TMS570LS1224或 TMS570LS3137。  两台设备都包括一个 I2C 模块。 TMS570LS3137没有启动板,但 HDK 也支持 I2C 接口。