This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMMU200-U:无法刻录的问题#39;t

Guru**** 2539130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083412/tmdsemu200-u-problems-that-can-t-be-burned

部件号:TMDSEMMU200-U

按照上述流程操作,无法正常使用,请帮助确认问题所在  e2e.ti.com/.../video_2800_4_2900_.MP4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为  xds2xx_conf get xds2xxu 0命令也无法打开端口? 假设情况如此,并且由于 LED 指示灯均未亮起,且 Windows 设备管理器未检测到探测器,因此探测器看起来有缺陷。 我建议联系供应商进行退货或联系 Blackhawk (调查结果看起来像是 Blackhawk USB200)以获得进一步支持: https://www.blackhawk-dsp.com/support

    谢谢

    Ki