This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:用于引导加载程序

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083058/rm57l843-for-bootloader

部件号:RM57L843

大家好,团队

在客户将 TI bootloader 示例的 CAN 端口的波特率更改为 HCG 中的1M 后,bootloader 程序无法接收1M CAN 端口信号。  如图所示,他配置的时钟和波特率

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    引导加载程序是否可以用于较低的波特率(例如500kbps)? CAN 网络上是否有终结器?