“线程:sysconfig”中讨论的其它部分
您好,
我目前正在使用 AM2343及其 SDK。 在我的项目中,我们希望通过 GPMC 外设(最终可能由 DMA 驱动)连接 DAC 和 ADC。 我们猜这是可能的,因为 DAC 和 ADC 都有一个非常接近 SRAM 的并行接口。 SDK 中还没有用于 GPMC 的驱动程序,我已经看到驱动程序计划在今年6月完成。 我等不及这一点:我的喷射器有一个非常接近的截止日期。 所以,我想自己写驱动程序。 到目前为止,我已经能够设置 GPMC 寄存器,但当我尝试向 GPMC 写入内容时,代码会出现在 Hwip_data_abort_handler 处理程序中。 我不太确定如何从 GPMC 中撰写或阅读内容... 表2-1中有与 GPMC0_DATA 区域相关的0x05000000地址。 我猜这是与 GPMC 相关的地区? 要激活这些地址,我还需要做什么? 为我的目的使用 GPMC 是否是个好主意? 最后,我只想以大约125MSPS 的速度向并行总线读取和写入16位数据...
这是我的代码:
typedef struct
{
uint32_t REVISION; // 0x0000
uint32_t RESERVED_0[3]; // 0x0004
uint32_t SYSCONFIG; // 0x0010
uint32_t SYSSTATUS; // 0x0014
uint32_t IRQSTATUS; // 0x0018
uint32_t IRQENABLE; // 0x001C
uint32_t RESERVED_1[8]; // 0x0020
uint32_t TIMEOUT_CONTROL; // 0x0040
uint32_t ERR_ADDR; // 0x0044
uint32_t ERR_TYPE; // 0x0048
uint32_t RESERVED_6; // 0x004C
uint32_t CONFIG; // 0x0050
uint32_t STATUS; // 0x0054
uint64_t RESERVED_7; // 0x0058
struct
{
uint32_t CONFIG1; // 0x0060
uint32_t CONFIG2; // 0x0064
uint32_t CONFIG3; // 0x0068
uint32_t CONFIG4; // 0x006C
uint32_t CONFIG5; // 0x0070
uint32_t CONFIG6; // 0x0074
uint32_t CONFIG7; // 0x0078
uint32_t NAND_COMMAND; // 0x007C
uint32_t NAND_ADDRESS; // 0x0080
uint32_t NAND_DATA; // 0x0084
uint64_t RESERVED_0; // 0x0088
} UNIT[4]; // 0x0090
uint32_t RESERVED_2[48]; // 0x0120
uint32_t PREFETCH_CONFIG1; // 0x01E0
uint32_t PREFETCH_CONFIG2; // 0x01E4
uint32_t PREFETCH_CONTROL; // 0x01E8
uint32_t PREFETCH_STATUS; // 0x01EC
} GPMC_Type;
#define GPMC0_BASE (0x3B000000)
#define GPMC0 ((GPMC_Type *) GPMC0_BASE)
static Pinmux_PerCfg_t gpmcPinConfig[] = {
{PIN_GPMC0_CLK, ( PIN_MODE(0) )},
{PIN_GPMC0_AD0, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD1, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD2, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD3, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD4, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD5, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD6, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD7, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD8, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD9, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD10, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD11, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD12, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD13, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD14, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_AD15, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_WAIT0, ( PIN_MODE(0) | PIN_INPUT_ENABLE )},
{PIN_GPMC0_CSN0, ( PIN_MODE(0) )},
{PIN_GPMC0_CSN1, ( PIN_MODE(0) )},
{ PINMUX_END, PINMUX_END }, };
void GPMC_Init()
{
// Init the clock
SOC_moduleClockEnable(TISCI_DEV_GPMC0, 1);
// Init the GPMC Pin
Pinmux_config(gpmcPinConfig, PINMUX_DOMAIN_ID_MAIN);
// Reset the GPMC
// ??
// Init the GPMC 0 for the DAC
GPMC0->UNIT[0].CONFIG1 = (1 << 28) // Enable the write multiple access
| (1 << 27) // Select the write synchronous
| (1 << 24) // Set the device burst page of 16 words
| (1 << 12); // Set the device size at 16 bits
// Try a write command
while(1)
{
unsigned short *addr = (unsigned short*) 0x50000000;
(*addr) = 0x0003;
}
}
谢谢你,
Leo