“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件
您好,
客户希望 将 W25Q128JV 外部 EEPROM 连接到 TMS570LS1224,请参阅以下详细信息。
“您好,我想将 W25Q128JV 外部 EEPROM 连接到 TMS570LS1224。我正在使用 MibSPI3进行 SPI 通信。 在 MibSPi3选项卡的壁龛中,我已启用主模式,设置波特率,charlength 设置为8。 在“数据传输”选项卡中,我选择了 CS0,单词长度设置为3。 我可以生成24位字,但在连接到 EEPROM 后,我没有得到预期值。 下面是我使用的代码
"
请提前感谢。
此致,
五月纳德