This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:SPI 故障排除 Maxim 1270

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083250/rm46l852-spi-troubleshooting-maxim-1270

部件号:RM46L852
“线程:测试”中讨论的其它部件,

我在 SPI 总线与 MAXIM1270 ADC 的连接上遇到问题。  

我用 Halco 生成 SPI1和 SPI3来测试示例项目,我让它发挥作用。 但是,当我换用1270时,我无法获得数据。

也许我没有正确使用它?

我已将 SPICLK 连接到 Maxim 1270的输入端。 BC 我希望 MCU 成为控件

0x0081是我正在尝试查看的通道0的控制位。 我仔细检查了我的接线,只是为了确保。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,拉斐尔,

    您是否将 SPI 信号正确连接到 ADC?  Maxim 1270数据表应包括该建议。  

    Maxim 1270的 SPI 通信协议定义了 DIN 的数据表,请按照协议发送命令并读取 ADC 数据。

    要读取 ADC 转换数据,您需要发送虚拟数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX1270 DS (maximintegrated.com)

    因此,我的布线方式是附加一张图片。  

    用于选择所需数据和时钟选择的控制字节。 我发送了1000;0001,十六进制为0x0081。 这就是我在帖子第一张图片中向马克西姆传达的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX1270 DS 在 VDD 上使用5V 电源。 但是 TMS570LSx 器件不是5V 容错器件。  

    TMS570:

    Max1270:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我不能将 RM46L852与 MAXIM1270一起使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 RM46连接 MAX1M1270。 您可以使用 VDD=3.3V 为 Maxim 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我的说法不正确。 VDD 的最小值为4.75V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我不能使用这个 ADC?