This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:MSS_UARTB 的时钟源(VCLK)选择和频率

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082620/am2732-clock-source-vclk-selection-and-frequency-for-mss_uartb

部件号:AM2732
线程中讨论的其他部件:TMDS273GPEVMAWR2944

对于 AM273X,mmWave 演示可视化器应用程序要求将辅助数据端口的 COM 端口的波特率设置为892857。

我们的客户希望为他们的自定义应用程序使用不同的波特率。

UART 波特率是 VCLK 的频率除以 UART/SCI 模块中16的积分倍数。

MSG_UARTB 似乎被用作 TMDS273GPEVM 上的辅助数据端口。

在"表5-1709中。 配置选项”,似乎可以从八个时钟源中选择 MSS_UARTB。

0 WUCPUCLK:[WUCPUCLK 是什么?]
1 XTALCLK:输入时钟到 CLKP/CLKM 引脚(40/50 MHz)
2 SYS_CLK:它似乎可以从八个时钟源中选择
3 DPLL_Per_HSDIV0_CLKOUT1:图5-1700中的 PL_PLL_HSFIV0_CLKOUT1 (450/480/500 MHz)。 时钟树配置"
4 DPLL_core_HSDIV0_CLKOUT2:“图5-1700”中的 core_PLL_HSDIV0_CLKOUT2 (400 MHz)。 时钟树配置"
5 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]
6 XREF_CLK0:参考时钟至 XREF_CLK0引脚
7 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]

从八个时钟源中选择的时钟似乎是分开的。 这种分隔的时钟是否为 MSS_UARTB 的 VCLK?

在"表5-1709中。 配置选项”,在 TRM 上,SYS_CLK 似乎可以从八个时钟源中选择。

0 XTALCLK:输入时钟至 CLKP/CLKM 引脚(40/50 MHz)
1 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]
2 DPLL_core_HSDIV0_CLKOUT2:“图5-1700”中的 core_PLL_HSDIV0_CLKOUT2 (400 MHz)。 时钟树配置"
3 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]
4 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]
5 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]
6 WUCPUCLK:[什么是 WUCPUCLK?]
7 RCCLK10M:[什么是 RCCLK10M?]

是否可以从这些时钟源中选择 MSS_UARTB 的 VCLK?

在"图5-1700中。 时钟树配置”,输出时钟频率(例如 模式3:450/480/500 MHz),介绍了每个 PLL 和每个分隔器。

所述频率是否应用于每个 PLL 和每个分隔器的输出时钟?

此致,

黛西克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke,

    源中选定的时钟在到达外围设备之前经过额外的分隔器。 作为外设输入的这一划分时钟将被视为 VCLK。

    此外,由于 SYS_CLK 是可以为 MSS_UARTB 选择的可能时钟源之一,因此,如果 SYS_CLK 是在时钟 mux 中选择的源,则当前 SYS_CLK 配置将影响 MSS_UARTB。

    对于图5-1700中给出的值,最终每个 PLL 和分隔器的这些输出值将根据 ADPLLJ 配置而有所不同,该配置会影响馈入 HS 分隔器的 CLKOUT 的值。 影响 CLKOUT 值的变量可在 TRM 中的5.3.4.2 ADPLLJ 编程序列中找到

    希望这能有所帮助,如果您有更多问题,请随时联系我们。

    最佳

    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔-桑,

    感谢你的回复。

    我知道图5-1700中给出的值是典型值,并且每个 PLL 和分隔器的输出值可以使用与这些值不同的值。

    我们的客户将通过更改每个 PLL 和分隔器的时钟选择和输出时钟,将 MSS_UARTB 波特率更改为所需的值。

    请告诉我“表5-1709”中的 WUCPUCLK 和 RCCLK10M 是什么。 配置选项”分别表示?

    顺便提一下,我为 AWR2944发布了一个类似的问题,但没有得到明确的答案。

    有关我在下面的帖子,请帮帮我。

    e2e.ti.com/.../awr2944-baud-rate-of-com-port-for-the-auxiliary-data-port

    此致,

    黛西克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke 您好,

    是的,图5-1700中的值是模式3操作的典型值,这与具有较低 ADPLL 锁定频率的 mmWave usecase 相对应。

    WUCPUCLK 对应于外部间壁或 RC 振荡器,其典型值为50年10月40日 MHz

    RCCLK10M 对应于内部10 MHz RC 振荡器

    至于另一个 E2E 员额。 我们的 AM2732和 AWR2944设备基于相同的体系结构,因此此处讨论的所有内容仍应应用于该其他设备,因为这些概念应该向后兼容。 但是,我强烈建议与雷达团队核实,以防两者之间有任何具体的差异。

    最佳

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔-桑,

    感谢你的回复。

    我理解 MSS_UARTB 的 VCLK 的以下内容。

    对于 MSS_UARTB 时钟(VCLK):

    0 WUCPUCLK:CLKP/CLKM 引脚的输入时钟或内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz/40 MHz/50 MHz)
    1 XTALCLK:输入时钟到 CLKP/CLKM 引脚(40/50 MHz)
    2 SYS_CLK:可从八个时钟源中选择
    3 DPLL_Per_HSDIV0_CLKOUT1:PL_PLL_HSFIV0_CLKOUT1 (450/480/500 MHz)
    4 DPLL_core_HSDIV0_CLKOT2:core_PLL_HSDIV0_CLKOT2 (400 MHz)
    5 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)
    6 XREF_CLK0:参考时钟至 XREF_CLK0引脚
    7 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)

    对于 SYS_CLK:

    0 XTALCLK:输入时钟至 CLKP/CLKM 引脚(40/50 MHz)
    1 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)
    2 DPLL_core_HSDIV0_CLKOT2:core_PLL_HSDIV0_CLKOT2 (400 MHz)
    3 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)
    4 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)
    5 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)
    6 WUCPUCLK:CLKP/CLKM 引脚的输入时钟或内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz/40 MHz/50 MHz)
    7 RCCLK10M:内部10 MHz RC 振荡器时钟(10 MHz)

    如果我有任何新问题,我会在新的主题中发布这些问题。

    此致,

    黛西克