This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PM:配置工具

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083329/tm4c1231e6pm-config-tool

部件号:TM4C1231E6PM
“线程”中讨论的其它部件:TM4C123EK-TM4C123GXL

问候语,

我即将使用 TMC4 MCU 启动一个项目,我对 它,TivaWare 以及所有可用的好工具,libs 等都很陌生。 我认为我最大的问题是不知道这里的事情是如何组织的。 但是对于初学者,你能告诉我是否有一个类似于 STM32 Cube 的工具可以用来设置主板吗?  

如果有任何其他建议,建议使用除尘更久的中性粒。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

     首先是从 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html 下载 CCS。  Code Composer Studio (CCS) 是一个集成的开发环境(IDE),用于开发用于 TI 嵌入式处理器(包括 TM4C123 MCU)的应用。  

     下载 CCS 后,您可以将位于 TivaWare 库中的所有 TM4C123示例导入到 CCS 中。 TM4C123 CCS 示例项目可在 C:\ti\TiaWare_C_Series-2.2.0.295\Examples\boards\EK-tm4c123gxl 目录中找到。  

     假设您导入了一个不像样例。 您将在项目资源管理器中看到这个不可见的项目。 参见下文。 在不可见的项目中,您将看到 target_config.CCXML 文件。 这是设置主板的文件,以便 CCS 知道目标设备是什么。 示例项目为您设置了所有这些设置,您不必执行任何操作。 您只需单击“调试”图标(请参阅顶部的黄色高亮图标)即可启动示例。 当您单击调试按钮时,CCS 将编译项目,连接到目标并将代码加载到闪存中。

    请同时使用以下培训材料,尽管它有点旧。  

    https://software-dl.ti.com/trainingTTO/trainingTTO_public_sw/GSW-TM4C123G-LaunchPad/TM4C123G_LaunchPad_Workshop_Workbook.pdf

    https://training.ti.com/tiva-c-series-workshop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    感谢详细的准备工作。 从 CCS 开始,我肯定会感到更舒适。 许多年前我用过它,我确信它会让人感到熟悉。 我刚刚在大约10天前加入的公司与东海岸团队举行了网络会议(谢天谢地我在达拉斯),他们喜欢使用 VS Code 进行开发。 这是我必须学习的另一个工具。 您似乎必须添加一个编译器。 我更喜欢 Visual Studio 2022 C++,但乞丐不能是挑食者。 底线是,让电路板正常运行,工具链可以在以后修改,这样 CCS 就会变得不能正常运行,这正是他们想要看到的。

    再次感谢,

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 CCS,但在安装过程中,CCS 一直告诉我重新启动处于等待状态,我在2次重新启动后一直在推进。  

    我认为布局有了一些改变。 这就是我在 C:驱动器上找到的内容。 也许我应该安装在不同的位置,但我真的看不到示例文件夹。 但是,我不是抽屉里最锋利的刀,我可能会错过一些东西。

    但是,它看起来有很多好东西可以在这里下载: www.ti.com/.../SW-TM4C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

     示例文件夹不是 CCS 安装的一部分。 我提到的 TivaWare 示例是 TivaWare 安装的一部分。 从 www.ti.com/.../SW-TM4C 下载 TiaWare。  安装了 TivaWare 后,您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\EK-tm4c123gxl 中找到与 TM4C123 MCU 相关的所有示例。 参见下文。  

     C:\ti\TiaWare_C_Series-2.2.0.295\Examples\Peripherals 中还有其他示例。 参见下文。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,查尔斯,

    更多好的东西,谢谢。

    我认为这是我需要的 PIN 配置工具:

    https://www.ti.com/tool/TM4C_PINMUX