This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:勘误表

Guru**** 2538290 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083670/tm4c129dncpdt-errata

部件号:TM4C129DNCPDT

您好,  

我正在考虑将 TI 的 TM4C129DNCPDT 微控制器用于我的新设计。 我看到下面列出了一个勘误表文件。 此版本已于2017年3月发布。  

TIVA C 系列 TM4C129x 微控制器芯片修订版1,2和3勘误表(修订版 g)

我想知道这是否仍然适用,需要加以研究,以便采取为设备正常运行而指定的变通办法。  

此外,还想了解目前正在生产什么芯片版本,或者是否有所有芯片版本可供采购?  

我正在尝试了解我是否需要专注于仅影响硅修订版3或影响所有硅修订版的勘误表。  

任何见解都将有帮助。  

谢谢,此致,

S.Ramamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     是的,勘误表仍然适用。 如果您的应用程序将使用所述功能,并且要遵守勘误表,请检查文件中的每个错误及其相关的解决方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的确认。  

    请您澄清哪些硅树脂正处于生产阶段并可供购买? 由于某些勘误表仅适用于一次硅校正,我想了解市场上仍有哪些硅校正,以便在我的设计中注意到相应的勘误表。  

    此致,

    S.Ramamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我会检查并返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     目前我们只发运了版本3硅。