This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PM:用于 CCS 的 TM4C 仿真器

Guru**** 2926590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083679/tm4c1231e6pm-tm4c-emulator-for-ccs

部件号:TM4C1231E6PM
“线程”中讨论的其它部件:TM4C123

我的公司董事会和 TI 评估版即将上市。 因此,与此同时,CCS 中是否有仿真器模式,以便我可以在等待时启动?

谢谢,

J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

     不,据我所知,CCS 中没有适用于 TM4C123或其他 MCU 的仿真器模式。 如您所知,MCU 中包含许多数字和模拟外围设备和内存系统,CCS 无法模拟这些功能,因为它们没有软件模型。 我建议您导入 TM4C123示例项目,至少您可以在 CCS 中查看代码,并对 TiaWare API 有一定的了解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    和我预期的一样 毕竟,为什么有人会去制造这样一种动物,然后必须虚拟出 I2C,SPI,ADC 等  

    谁说没有愚蠢的问题?

    谢谢,

    杜先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

     不,这不是一个愚蠢的问题。 我知道你想马上弄脏你的手,因此问题是什么。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,也许我只会在我的拖拉机上工作。 那里有很多脏东西。