This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:不使用休眠模块时推荐的系统实施

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083695/tm4c123gh6pge-recommended-system-implementation-when-hibernation-module-not-in-use

部件号:TM4C123GH6PGE

我正在使用一个 TM4C123GH6PGE 微控制器,该微控制器具有内置休眠模块。 但是,我的应用程序中没有使用此模块,MCU 的数据表仅提供有关休眠模块使用实例的反馈。 因此,我应该如何准备与 MCU 上的 HIB,唤醒和 VBAT 引脚相关的外部电路? 是否为未使用休眠模块的应用程序推荐了系统实施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

     数据表中介绍了未使用引脚的连接。 对于休眠模块,请参阅以下建议。 请参阅数据表了解其余未使用的针脚。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 由于某种原因,我在阅读数据表时错过了这一点。 感谢你们的帮助!