This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PM:TM4C 文档访问

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084430/tm4c1231e6pm-tm4c-document-access

部件号:TM4C1231E6PM

我正在尝试访问

  用于 C 系列的 TiaWare 入门
www.ti.com/.../SPMU373

但我遇到了权限错误。 所以我想我会注销并再次登录。 然后我被告知我没有注销的权限:

您无权访问 此服务器上的“”>www.ti.com/.../logout。
参考编号:18.3f911160.1647018313.a42d54c

这里发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰:

     下面是我刚刚从同一个链接下载的 SPU373的软拷贝,我对此没有任何疑问。 它没有要求我允许。 这只是一个简单的下载。  另一篇文章中有一位客户报告称下载 TivaWare 时出现问题。 我不确定您看到的内容是否与该帖子相关。 目前正在处理这一问题。 是否可以尝试关闭浏览器并重试?  

    e2e.ti.com/.../spmu373.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友太快了,因为我即将取消这个帖子。 我曾尝试过任何文章,但真正的惊喜是被告知我没有许可注销。 但我没有采取行动,它已经扫清了自己的任务。

    感谢您这么快地跳进。